结果:找到"半导体 分立元器件 二极管 三极管 场效应管 TVS 深圳 华强北",相关内容1000条
  • 开关二极管与TVS二极管的不同点有哪些?
  • 二极管作为电子电路中重要的半导体器件,种类繁多,每种二极管都有其特定的功能和应用。开关二极管和TVS二极管是其中两种常见的类型。工作原理开关二极管开关二极管是一种专门用于高速开关操作的二极管。其主要特点是具有极短的正向恢复时间和反向恢复时间,能够在极短的时间内从导通状态转换到截止状态,或从截止状态转换到导通状态。开关二极管通常采用PIN结构,其中I层(本征区)非常薄,以减少载流子的存储和加快恢复速度。TVS二极管TVS二极管是一种专门用于保护电路免受瞬态电压(如浪涌电压、静电放电等)冲击的二极管。当电路中的电压突然超过TVS二极管的击穿电压时,TVS二极管会迅速进入低阻态,将过电压钳位在安全...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: 开关 TVS 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-06-25 09:41:00
  • 静电二极管与三极管的区别是什么呢
  • 静电二极管(也称为二极管)和三极管是两种常见的半导体器件,它们在电子电路中扮演着不同的角色。以下是它们之间的主要区别:结构和构成:静电二极管(二极管)由两个半导体材料(通常是P型和N型)组成,形成了一个PN结。三极管由三个半导体材料组成,通常包括一片N型半导体和两片P型半导体,或者一片P型半导体和两片N型半导体。这三个区域分别称为发射极、基极和集电极。功能和作用:静电二极管主要用于控制电流的方向。它只有两个电极:阳极(正极)和阴极(负极)。当施加正向电压时,它允许电流通过;当施加反向电压时,它阻止电流通过。三极管主要用于放大电流或作为电流开关。它有三个电极:发射极、基极和集电极。通过控制基极...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-05-22 14:30:00
  • TVS二极管如何识别判断?
  • TVS二极管是一种常用的过压保护元件,其主要功能是在电路遭受瞬态高压冲击时迅速响应,吸收高能量的冲击波,从而保护电路中的敏感元件不被损坏。正确识别和判断TVS二极管的性能及状态对于保障电子设备的稳定运行至关重要。1.外观识别TVS二极管在外观上与普通二极管相似,但通常标有特定的型号和标志,这些可以在元件的封装上直接找到。常见的封装形式包括DO-41,DO-15,SMC等。用户在识别时需要注意以下几点:型号识别:型号通常包括TVS的电压等级、功率等级等信息,例如“1.5KE400A”表示该TVS二极管的耐压为400V,功率为1500W。品牌标志:知名品牌如Vishay,Littelfuse,S...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-04-18 10:00:00
  • TVS二极管的优点有哪些?
  • TVS二极管是一种用于保护敏感电路免受电压尖峰和瞬态电压冲击的半导体设备。随着电子设备向高速、小型化、高集成度发展,对其电路的保护要求也越来越高。TVS二极管以其独特的优势,在众多保护元件中脱颖而出,广泛应用于消费电子、汽车电子、通信设备、工业控制等领域。1.快速响应时间TVS二极管的响应时间极快,通常在皮秒级别。当电路遭遇瞬态过电压时,TVS二极管能迅速启动,将过电压限制在安全范围内,有效防止电压尖峰损害敏感元件。这一特性对于现代高速电子设备尤为重要,可以保证设备在面对突发电压冲击时的稳定运行。2.高浪涌能力TVS二极管设计用于吸收高能量的电压浪涌,其浪涌吸收能力远超过传统的二极管。这使得...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-03-14 09:35:00
  • TVS二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
  • TVS二极管和ESD静电二极管都是常见的保护元件,用于防止电路受到瞬态过电压和静电放电的损害。尽管它们在保护电路方面有相似之处,但两者在工作原理、应用场景以及性能特点上存在显著的区别。1.工作原理TVS二极管瞬态抑制二极管主要用于抑制电路中的瞬态过电压。它在正常工作状态下处于高阻抗状态,当电压超过特定阈值时,它迅速变为低阻抗状态,将过电压引导到地,从而保护被保护设备。这种工作原理使其在雷击、电感耦合、电源抖动等场景下起到非常有效的保护作用。ESD静电二极管ESD静电二极管主要用于防止静电放电对电子元器件的损害。它在正常工作状态下同样处于高阻抗状态,但当受到静电冲击时,它迅速导通,将静电放电的...
  • 所属专栏: MDD辰达半导体 标签: TVS,静电 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2024-01-25 09:46:00
  • 替换MDD整流二极管有哪些原则?
  • MDD整流二极管如果在电路中代换,以下原则必须知道:一、可选择使用型号参数及原二极管型号参数基本相同二极管代换。二、整流电流大二极管可代换整流电流小二极管,相反则不能代换。三、反向工作电压高二极管可代换反向电压低二极管,相反则不可能代换。四、工作频率高二极管可代换工作频率低二极管,则不能代换。二极管电路中整流二极管的应用最为普遍。所谓整流二极管就是专门用于电源电路中将交流电转换成单向脉动直流电的二极管,由整流二极管构成的电路称为二极管整流电路。二极管规格书下载:ESD05D6CUDFN0603210824_看图王.pdf
  • 所属专栏: 器件替换 标签: ,MDD 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2023-05-22 09:45:00
  • TVS管选型注意事项
  • 1、最高工作电压Vrwm在电路正常工作情况下,TVS应该是不工作的,即处于截止状态,所以TVS管的截止电压应大于线路上最高工作电压。这样才能保证TVS在电路正常工作下不会影响电路工作。但是TVS的工作电压高低也决定了TVS钳位电压的高低,在截止电压大于线路正常工作电压的情况下,TVS工作电压也不能选取的过高,如果太高,钳位电压也会较高,所以在选择VRWM时,要综合考虑被保护电路的工作电压及后级电路的承受能力。2、VC钳位电压TVS钳位电压应小于后级被保护电路最大可承受的瞬态安全电压,VC与TVS的雪崩击穿电压及IPP都成正比。对于同一功率等级的TVS,其击穿电压越高VC也越高。3、Ir漏电流...
  • 所属专栏: 器件替换 标签: TVS 发帖人:MDD二极管桥堆 发帖时间:2020-08-18 14:37:00
  • 如何区分和选用晶体三极管和场效应管
  •   晶体三极管简称三极管,和场效应管一样,具有放大作用和开关特性的,是电子设备中的核心器件之一,应用十分广泛。三极管和场效应管虽然特性,外形相同,但是工作原理却大不一样,普通三极管是电流控制器件,二场效应管是电压控制器件。  晶体三极管和场效应管说明:  晶体三极管:  用于电压放大或者电路放大的控制器件。可以把基极和集电极的间的电压Vbc放大到几十到几百倍以上,在发射集和集电极之间以Vce的方式输出;还可以把基极电流Ib放大β倍,然后在集电极以Ic形式输出。  场效应管:  原件要比晶体管小得多。晶体管就是一个小硅片。但是场效应管的结构要比晶体管的要复杂。场效应管的沟道一般是几个纳米,也就...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 晶 发帖人:元器件小白 发帖时间:2020-05-14 13:53:00
  • 時科:讓產品擁有良芯
  • 時科,源自臺灣,全球知名的半導體分立元器件廠商之一深圳市國佳電子科技有限公司,主要提供工程師與設計人員各種半導體產品與軟件,為汽車、通信、計算機、消費電子工業、LED照明、醫療、航空及電源應用等產品帶來更優質的感知體驗。自創辦以來,在“讓產品擁有良芯”的核心理念指導下,以安全、低能耗、高性能為宗旨,時科半導體的研發戰略從來沒有動搖過,近四分之壹的員工在研發與產品設計領域工作,每年研發費用占總收入的22%左右,加之年輕的、充滿夢想和激情的員工的艱苦奮鬥,時科迅速發展,產品遠銷到北美、歐洲和亞太地區,被認為是半導體行業最具創新力的公司之壹。時科將會在安全、能耗和性能方面不斷優化,更加靈活地滿足設...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: TVS 发帖人:廣東時科微 发帖时间:2019-01-21 11:56:00
  • 合科泰刚刚入驻立创,3月份成绩斐然(感恩立创)
  • 合科泰作为一个国产品牌,26年的探索,一路跌跌撞撞,成为一个集研发、生产、销售为一体的电子元器件企业。今年初刚入驻立创,3月份就取得了如此斐然的成绩。总共上线160款产品,就1多月上线时间,已有137款产品有销售数据,多款产品料号销售达到几十盘,每日销售额在不断增长……感恩立创,给我们提供这样平台感恩各位,认同我们合科泰品牌公司介绍:广东合科泰实业有限公司(总部)初创于1992年,是全球领先的半导体生产服务商,是国家认证高新技术企业。初期致力于被动元器件:贴片电阻、贴片电容的研发及生产。于2000年注册成立深圳市合科泰电子有限公司(今为实业公司旗下子公司)。与此同时,企业扩大规模投资研发并且...
  • 所属专栏: 谈天说地 标签: 合科泰, 发帖人:合科泰1992 发帖时间:2018-03-31 12:03:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: